This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:Uniflash 加载映像失败

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1527498/evm430-fr6047-uniflash-load-image-failed

器件型号:EVM430-FR6047
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

我获得了一个新的  EVM430-FR6047 板、根据“用户指南“的水流量计、我尝试使用 Uniflash 刷写 EVM、但失败了。 以下是硬件连接和 Uniflash 故障图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    我认为您的硬件看起来不错。

    如果下载的文件不是 x.bin 文件、请勿选择二进制文件:

    为了验证连接、您还可以使用下面的读取存储器接口:

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到内存,我认为是 win11 系统问题,我在 Win10 系统中试过,一切都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    我认为这是 win11 系统问题、

    我以前也有这种情况,当它发生,我通常 拔下并再次插入 USB 接口,它会断开.

    我在 Win10 系统中试用过它、一切都运行良好。

    很高兴听到它在您的另一台 PC 上工作。 感谢您的反馈。 我将关闭该主题。

    B.R.

    Sal