This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:什么会导致 FR6972 ICC 明显增加并无法正常运行't Reset

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1525877/msp430fr6972-what-will-cause-fr6972-icc-obvious-increase-and-couldn-t-reset

器件型号:MSP430FR6972

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户使用的是 FR6972、在 2000 台电脑中、有 7 台电脑出现在以下问题中、希望知道在哪些情况下或什么原因最有可能引发此类问题:

  • MCU ~(功率耗散)突然上升到 1 μ A 150mA、这非常高、IC 很热。
  • 通过使用 RST 尝试复位、MCU 仍然无法做出反应。
  • 仅当系统断电并再次开启时、MCU 才可以再次工作。

那么、从 MCU 工作方面来看、哪些情况会触发此类问题呢? 客户正面临生产线停产、问题现在无法重复、因此希望 TI 就潜在原因提供一些见解。 谢谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    症状(当前,需要下电上电才能清除)看起来像 闩锁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    剂量 7 失败的设备有相同的现象?  

    加电时或在某些特殊情况下发生 Icc 剂量到 150mA? 150mA 电流超过了可能会损坏器件的最大限值。