This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:LPM3.5 和看门狗

Guru**** 2932600 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1532172/msp430fr2355-lpm3-5-and-watchdog

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:

您好:

我对 MSP430FR2355 有疑问。 是否可以在 LPM3.5 模式下启用看门狗? 它使用看门狗从 LPM3.5 模式唤醒 MSP?  

谢谢你。

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.4.3.1 -“如果已启用且处于看门狗模式、则禁用看门狗计时器 WDT。 如果 WDT 被启用并且处于 看门狗模式、器件不会进入 LPMx.5。“