This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:规格检查

Guru**** 2967200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1532284/msp430fr2475-spec-check

器件型号:MSP430FR2475

工具/软件:

你(们)好

客户想要制造 Gane 充电器。 它以前有一个 LED 显示屏、但现在连接到 LCD。

类型 C:如果 MCU 可在外部通过 USB 更新 FW/APP、则将基于 MCU;如果没有 USB 接口、将添加 USB-I2C/UART 桥接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您分享这个机会。 我很难看出 FR2475 应该适合什么。  

    您是否在寻找主处理器或仅寻找 I2C 转 USB 桥接器?  Gane = GaN 吗?  

    如果您能向我们提供更多关于机会的信息、我们可以帮助您推荐一些设备。  

    谢谢、

    JD