This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:MSP430I2041 具有 4 个 24 位 Σ — Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存和 2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1532170/msp430i2041-msp430i2041-16-mhz-metering-afe-with-4-24-bit-sigma-delta-adcs-2-16-bit-timers-32kb-flash-2kb-ram

部件号:MSP430I2041

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们希望将其用于计量目的(用于电压和电流)、我们有以下疑问。

1) 您能否提供有关的详细原理图或任何方框图、因为当前方框图不足以了解 IC 的功能。

2) 通过此可以测量多少个电压和电流,使用是否有任何限制,同样一半的电流或电压?

3) 我们是否可以一次使用引脚作为电压、那么同样的引脚可用于测量电流(就 ADC 值而言)?

4) 此 IC 是否具有单独的配置来测量电压和电流?

期待收到您的回复。

此致、

深度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deep、

    如果您有问题、可以参阅参考设计、这样您就可以更好地了解 msp430I 系列的功能。 对于电压和电流测量、这将取决于在最终电路中如何设置器件:规则是在 MSP430 数据表的电气特性范围内。 我不确定您的意思是“一个引脚来一次测量电压、那么同样可以测量电流“。 最后、由于 MSP430 本身使用 Σ — Δ 通道来捕获进行测量所需的数据、因此参考设计中应提供有关如何测量电压和电流的一些信息。

    https://www.ti.com/product/MSP430I2041#reference-designs

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来解释一下、 一个一次性电压引脚、同样可以测量电流。“ 意味着、

    假设我已将 GPIO4 配置为测量电压、在下一版本中、我要配置相同的 GPIO4 来测量电流、请确认。

    此致、

    深度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deep、
    两者都是模拟信号(用于测量电压或电流)、因此您应该能够在软件中针对需要的任何目的配置引脚(或捕获的数据)。
    此致、
    Diego Abad