This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:MSP430FR5962

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1532480/msp430fr5962-msp430fr5962

器件型号:MSP430FR5962

工具/软件:

您好:

我在工程中使用的是 MSP430FR5962 微控制器、该微控制器负责监测所有电路板电压。 为了实现这一点、我将电压轨连接到 MCU 的 ADC 引脚。 此外、MSP430 将控制电路板的上电序列。 我计划让 MCU 使用其 ADC 输入来监控每个电压轨。 一旦检测到电压并确认电压稳定、MCU 将激活序列中下一个稳压器的使能 (EN) 引脚。 能否以这种方式可靠地使用 ADC 输入来触发 GPIO 以控制电源序列?

此致、
Bhavish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavish:

    这对于 MCU 来说相当典型。 您将能够在器件上执行此操作、获取电压读数并根据信息触发 GPIO。 根据您需要使能的速度以及输入信号的稳定性、将改变您的 ADC 采样过程。

    对于 GPIO 使能、这些操作非常简单、根据相应样本的 ADC 结果、可以设置 GPIO 状态。