This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS Water 演示:MSP430FR6047 板上的 LCD 上不显示测量的水流值。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1530871/msp430fr6047-uss-water-demo-measured-water-flow-values-are-not-displaying-on-lcd-on-evmmsp430fr6047-board

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:

您好团队:

需要帮助才能使 USS Water 演示在 EVM 板上运行、请分享任何参考文档以了解执行步骤。  

请提供指南。  

非常感谢、

文卡塔拉马纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请找到此应用手册作为评估的起点。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够构建代码并在 EVM 6047 板上刷写、并将管道保存在水桶中、但在 LCD 上未观察到值。 需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否首先在 USS GUI 中获得有效的 ADC 捕获数据? 如下所示。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我得到了类似的结果。 需要有关如何查看 LCD 上打印的值的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试双击 EVM 板上的向上按钮。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我尝试更新它,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作正常。 非常感谢。  

    将流量管放入水桶时、LCD 上的值会不断变化、而不是一个恒定值。 请引导我完成此操作。  

    此外、还有可帮助我了解 EVM 电路板上每个开关功能的任何文档。 请帮忙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用 USS GUI 来评估仪表的性能。 检查液晶屏上的数据不能让您全面了解性能。  

    对于 LCD 语句、我想您可以检查有 LCD_statemachine 定义的代码。  

    此致、

    现金好