This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:适用于 Windows 11 和 MSP-FET 兼容性的 eZ-FET Lite 测试和编程 GUI

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1524517/msp-exp430f5529lp-ez-fet-lite-test-and-programming-gui-for-windows-11-and-msp-fet-compatibility

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
Thread 中讨论的其他器件:MSP-FET、MSP430F5528、 UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

由于项目要求,我们需要复制 EZ-FET 的功能。

我们已从以下 TI 官方页面下载 eZ-FET Lite 测试和编程 GUI:
https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_ezFETLite/latest/index_FDS.html

但是、我们目前无法在 Windows 11 上将该工具构建或编译为可用的可执行文件。

我们想问以下问题:

  1. eZ-FET Lite 测试和编程 GUI 是否有与 Windows 11 兼容的预编译可执行版本?

  2. GUI 是否可与搭配使用 MSP-FET 闪存仿真工具 而不是旧的 MSP-FET430UIF

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是否意味着您希望根据自己的硬件设计来复制 eZ-FET? 如果是、我想您可以使用 UniFlash 工具 和 MSP-FET430UIF 将固件 (eZ-FET Lite 版本 1.10 Release Package\Firmware\EZFET_LITE_REV1_BSL_1_1.txt) 刻录到您自己电路板上的 MSP430F5528 中。 希望对您有所帮助。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的答复。

    是的、我们知道可以使用 UniFlash 和 MSP-FET430UIF 烧录固件。
    但是、对于我们当前的测试过程、我们仍然希望获得 eZ-FET Lite 测试和编程 GUI、这主要是为了验证固件是否已成功编程。

    如果您能共享预编译版本的 GUI 或告诉我们(如果有)、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    我将联系软件团队、了解他们是否可以提供。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    非常感谢您的支持。
    我们非常感谢您在联系软件团队时提供的帮助、我们期待收到反馈、无论是否可以提供软件。

    此致、
    Jane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、简! 只要得到反馈、我就会通知您。

    最好的注意、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    对延迟的响应表示歉意、我得到了软件团队的反馈、很抱歉地告诉您、软件团队 可能无法提供此软件的预编译可执行版本。  

    此致、
    彼得