This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TMR-WATERMTR:磁性位置测量

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TMR-WATERMTR, DRV5032, DRV5055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1532269/tidm-tmr-watermtr-magnetic-position-measurement

部件号:TIDM-TMR-WATERMTR
主题中讨论的其他器件:DRV5032DRV5055

工具/软件:

尊敬的:  

我正在寻找具有固定磁极间距 (1 mm、1.6 mm、2 mm、3 mm、...) 的磁性位置传感器、用于线性和旋转位置测量。

您是否有用于磁位置测量且具有固定磁极间距(双桥)的 TMR、GMR 或霍尔传感器?

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahdi:

    我正在将此主题移至霍尔效应团队、以便他们可以为您提供帮助(这是微控制器论坛)。 您是否在 https://www.ti.com/sensors/magnetic-sensors/hall-effect-latches-switches/overview.html?上看到过我们的霍尔效应概述页面它应该为您寻找所需器件提供了一个良好的起点。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahdi:

    我们的传感产品系列中没有任何 TMR 或 GMRS;但是、我们提供了多种霍尔效应传感器。 DRV5032 等器件提供双单极输出、其中一个输出将响应正磁场、另一个输出将响应负磁场。 此外、DRV5055 还具有线性输出、您可能会发现该输出也很有用。

    以下应用手册讨论了增量旋转编码、并列出了一些可能与此应用相关的器件: 增量旋转编码器

    此外、我们还提供了一款可用于磁仿真的工具 TIMSS 、可用于帮助完成设计过程。

    此致、

    ~Alicia