This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:无法使用 UniFlash 完全擦除 MCU 存储器

Guru**** 2518780 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1533093/msp430f5528-unable-to-completely-erase-the-mcu-memory-using-uniflash

器件型号:MSP430F5528
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我们使用了通过 JTAG 的 UniFlash 来尝试完全擦除 MSP430F5528 的存储器。
我们尝试了“批量擦除“和“通过地址擦除“(起始地址为 0x00000000、结束地址为 0xFFFFFFFF)。
UniFlash 控制台显示“Finish Erasing“、但 Memory Browser 中的内容没有改变(即使在尝试刷新后也是如此)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您显示的区域不是闪存、也不是内存。