This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:未找到 RGC 封装尺寸图

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1518197/msp430fr5043-rgc-package-dimensions-drawing-not-found

器件型号:MSP430FR5043

工具/软件:

您好、

我的客户正在查找 RGC 封装图(VQFN 64 引脚)。 MSP430FR5043 数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr5043.pdf 页面 191 仅显示封装的 3D 图像、但没有尺寸或封装信息。

  访问 www.ti.com/.../find-packages.html 转到 QFN 系列链接、搜索 RGC 链接并  最终下载 64 引脚图 www.ti.com/.../mpqf125f.pdf 仍然只会显示一张 3D 图、没有有用的尺寸信息。

请提供建议。

我在 5 年前就同一问题找到了一篇 E2E 帖子、但这个问题显然尚未解决、我们可以找人来解决这个问题吗?

提前感谢大家。

/Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    封装尺寸位于 device.datasheet 的末尾。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    能否请您指出数据表中尺寸和尺寸为的页面 VQFN 64 (RGC) 封装? 我只能在数据表中找到有关 LQFP (PM) 封装器件的详细信息。

    RGC(第 195 页)仅显示此图像、无 PCB 占用空间或其他尺寸:

    谢谢、

    /Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅这一个。  

    e2e.ti.com/.../TLV320AIC3268_5F00_PackageDrawing.pdf

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    谢谢! 这就是我的客户正在寻找的数据。

    问题已解决。

    此致、

    /Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    我的客户发现封装图与物理 MSP430 器件不匹配后回来的。 散热焊盘的尺寸非常不同。

     上面建议的 TLV320AIC3268_PackageDrawing.pdf 显示了 使用 7.4mm x 7.4mm 散热焊盘的 RGC0064H 尺寸、而 我的客户桌面上的 MSP430FR5043IRGC 使用的是 4.25mm x 4.25mm 散热焊盘(在器件封装上测得)。 这些尺寸很可能是 RGC0064B 尺寸。

    您能否确认?

    是否有任何与 MSP430FR5043IRGC 封装相关的 PCN?

    对于两个版本、请参阅随附的封装图。

    谢谢、

    /Wolfgang

    e2e.ti.com/.../VQFN64_5F00_RGC_5F00_PackageDrawing.pdfe2e.ti.com/.../RGC0064B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据客户的观察结果添加几张图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尺寸的其他部分与散热值相同。  

    软件包信息系统不工作。 这个软件包文件就是我现在能找到的文件。  

    此致、

    现金好