This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:使用 LaunchPad 板 — 使用 TIA — 如何处理 EZFET 和 P1.6&P1.7

Guru**** 2523310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1534782/msp430fr2311-using-launchpad-board---using-tia---how-to-deal-with-ezfet-and-p1-6-p1-7

器件型号:MSP430FR2311

工具/软件:

您好、

我可以借助一些帮助来确定是否希望在 LaunchPad 上使用 TIA。

1) EXFET 是否正常使用这些引脚或仅在特定模式下使用这些引脚? 如果我指示仅使用 SWD、如何指导该工具仅使用该功能?

2) 所以,假设我得到的寄存器编程到我需要的东西,并启动代码,那么我可以或应该或需要移除短路块 J101–5:6, J101–3:4 ?

3) 考虑我将尝试使用该板评估光电二极管和 TIA 的性能。 在对功能进行初始验证后、我是否会/应该切断“无关“的布线以避免杂散电容? 当然,尽量减小电容 — 就在 P1.6 P1.7 上、因为它们分支到 J101。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) J101 上的 RXD/TXD 连接仅用于 (a) BSL 和 (b) 用户(反向通道)UART。  如果您不知道 自己在使用这些设备、则可能没有。

    2) 您应从 J101 上移除 RXD/TXD 跳线、并保持 SBWTCK /SBWTDIO 跳线已安装。 (我实际上只是作为例外安装 RXD/TXD。)

    3)[我将此事推迟到 EES。]