This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:EnergyTrace++未记录(现有文档已停产 CCS Studio 版本)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP-EXP430FR5969, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1524222/msp430fr6989-energytrace-undocumented-existing-documentation-is-end-of-life-ccs-studio-version

器件型号:MSP430FR6989
Thread 中讨论的其他器件:ENERGYTRACEMSP-EXP430FR5969MSP-EXP430FR6989

工具/软件:

提供的文档/链接适用于基于 Eclipse 的旧 CCS Studio (https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_energytrace.html)。 根据要求在此处公开发布此内容、我必须假设当前一代 CCS Studio 中没有基于 VS 代码的 EnergyTrace++文档。

关于两个方面的指南将是很好的:

1.在自由运行模式下使用 EnergyTrace

2.配置 电源电压

BTW。 可能是很好清理网站,因为它不会对产品和公司的信心,以找到文档是被删除的网页(404 错误代码)和过时的信息的组合。 这个问题似乎更广泛。 例如、MSP-EXP430FR5969 产品页面包含 430BOOST-SHARP96 点阵存储器 LCD BoosterPack 的无效链接。 MSP-EXP430FR6989 上的链接示例似乎也存在问题、因为它们是为不同的 MCU/电路板编写的、这会导致不稳定的行为(例如 LPM4 示例)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是 CCS Theia Code Composer Studio Theia 1.5.0 中 EnergyTrace 的使用技巧、希望能为您带来帮助。  

    感谢您的建议、 我将向团队报告并提醒及时更新内容、谢谢。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解决此问题。

    由于您很关心、我想让您知道、文档中还有更多问题。 其中一些可能被认为是误导性的广告。 由于 TI(而不是您)表现出的傲慢、我现在不再赘述。

    对于其他人阅读以下内容:

    -文档中未提及电压配置。 此功能/功能可能被删除。

    -当前文档要么已经过时、要么我的两个 CCS 安装都已损坏。 自由运行模式显示为灰色。

    如果有人遇到这些问题并寻求出色的低功耗 MCU、可考虑将 STM32WB09 作为 MSP430FR 的替代方案之一。