This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:批次代码为 29A9RQT 时产生异常功耗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1532120/msp430fr4133-abnormal-power-consumption-on-a-batch-marked-29a9rqt

器件型号:MSP430FR4133

工具/软件:

我们开发了一款简单的电路板、其中使用带 LCD 的 MSP430FR4133、有两个开关、一个传感器和其他几条线路。

固件的开发使电流消耗低于 5uA (器件应由电池供电)、并使用批处理代码 24A3XRT-B 在芯片上进行了测试

然后用批次代码 29A9RQT-B 组装了其他芯片样品、但  使用相同的固件和硬件时、电流消耗异常为 70-90uA。

 对于无编程芯片、我们还测量了不同的电流 (~80uA 与<1uA)  

我还检查了整个寄存器组、以查看是否存在 一些 不同的默认复位值、这可能会导致不同的行为。

在此链接中、  电路 没有悬空 引脚。

我会认为有缺陷或假冒芯片,但由于他们是在 Digikey 上购买的,我不想假设这个 ipotes.  

感谢谁会 给我一些关于这个问题的建议。

Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的更新! 我通过启用上拉电阻器解决了问题 端口 8 、它未在设备封装上物理绑定。
    这意味着、即使是未绑定的端口也必须正确配置、因为某些 MCU 批次在悬空时可能会表现出不同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Romanelli、

    这是一个伟大的发现。  当我读你的帖子,它立即听起来像当前是从浮动的针,但我认为这会花一点时间,我考虑端口没有粘结在你的具体包.  是有意义的。   

    很抱歉从我这边的延迟,但很高兴你能够解决这个问题自己。  希望 FR4133 让您的剩余生产顺利进行。   

    谢谢、

    JD