This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:通过 I2C 读取寄存器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR59941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1533617/msp430fr59941-register-read-via-i2c

器件型号:MSP430FR59941

工具/软件:

尊敬的团队:  

您是否知道是否可以使用 I2C/SPI 或任何其他通信协议进行寄存器读取?  

我们测试了一块电路板、我们想知道 MCU 是否在工作和运行。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 但您必须编写代码才能执行该操作。

    我发现简单的闪烁 LED 对于此类操作非常有用、因此值得在设计中添加一个 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板正在进行 ICT 测试、您是否仍然可以通过 I2C 读取寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan Kowalsky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大卫、

    是否有任何包含 说明如何访问寄存器的示例或白皮书?

    BR、

    Nathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何示例或 说明如何访问寄存器的论文?

    编号 但如果您仔细查看、可以找到 SPI 或 I2C 从设备代码的示例。 他们发送的数据取决于您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大卫、

    明白。 您能告诉我我 应该看什么吗?  

    BR、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品页面上的链接。 论坛软件提供指向该主题顶部内容的便捷链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大卫、

    我的客户希望使用 MSP430FR59941 通过 I2C 进行通信。 他可以访问 TI 提供的 C 代码示例、但在完成其用例的设置和实施时需要帮助。

     他想做什么:

    • 使用 MSP430 作为 I2C 主设备、与连接的设备进行通信。
    • 从该 I2C 从器件读取器件 ID 寄存器。
    • 配置相应的 I2C 引脚进行通信。
    • 了解如何正确设置从器件地址并执行读取/写入事务。

    他需要以下方面的帮助:

    1. 引脚选择:由于 MSP430FR59941 支持多个支持 I2C 的引脚、因此标准 I2C 主器件设置应使用哪些引脚和模块?
    2. I2C 配置:一个简短的示例或片段、展示了如何:
    • 将选定的 I2C 模块初始化为主器件
    • 设置从机地址
    • 执行简单的读取事务(例如,读取一个寄存器,例如器件 ID)
    1. 参考示例:如果现有的 TI driverlib 示例或 CCS 工程演示了此功能、则使用链接或指针会有所帮助。

    他确认、在通信正常运行后可以处理实际的数据结构/协议、但目前他无法从 MSP430 端启动并运行基本 I2C 通信。

     BR、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 硬件设计问题。 哪些引脚更适合 PCB 布局?

    2) TI 提供的代码示例可实现这一点。

    3) 见 2.