This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043:错误 DToF - Shift 值大于 maxSampleShift

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1535262/evm430-fr6043-evm430-fr6043-error-dtof---shift-value-was-greater-than-maxsampleshift

器件型号:EVM430-FR6043

工具/软件:

尊敬的团队:

         我们目前正在 使用 MSP430-FR6043 EVM 设计 200kHz 换能器、并且正在超声波传感设计中心软件(版本 02_30_00_03)上进行测试。

         我们尝试以 60m/s 的速度测量气流 、但遇到了以下错误:  “错误 135:DToF 移位值大于 maxSampleShift。“

我也遵循这个链接:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1159885/evm430-fr6043-getting-error-for-300khz-transducer-dtof---shift-value-was-greater-than-maxsampleshift

       

请检查以下设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在工程中找到 USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 值。 然后将其更改为更高的值、如 40、60、80。 则可以避免此问题。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您认为  性能未达到要求的意思是什么? 您可以在此处提供的任何测试数据?

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了便于您参考、我们附上了我们到目前为止尝试过的配置和测试的详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ADC 似乎没有捕获到有效的接收信号。 只有噪声。 当没有流量时 ADC 捕获结果是什么样子的。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     请查看随附的 pic、这是从 无气流或正常设置中获取的。 为了您的信息,噪音是(以前的 pic ) 后)后的空气速度超过 30m/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有一个捕获的信号。 但我仍然认为它不是 良好的接收信号。 接收信号的振幅大约为 30 个 ADC 代码。 则会导致振幅很低的问题。  

    我方面的一些想法与您如何设计流量管有关。 在常见的家用燃气表管上、接收信号振幅可轻松实现约 600 至 800 个 ADC 代码。  

    TI FAE 也会联系我、帮您在本周安排一次会面。 然后我们可以讨论有关会议的更多细节。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      谢谢、截至 目前、PFA 链接 的编写流程与机械 3D 设置、Pizos 和 MSP430-FR6043 EVM 套件配置结构中所示的流程相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    但 ADC 捕获信号的振幅可以达到该应用手册中的 800 个 ADC 代码。 硬件端肯定有问题、导致信号变弱。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      是的、我们将讨论有关此问题的会议。