This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:如何使用 MSP430PEU128 执行 UART 通信?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, MSP-FET, MSP-TS430PEU128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1536630/msp430f6779-how-to-perform-uart-communication-using-msp430peu128

器件型号:MSP430F6779
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FETMSP-TS430PEU128

工具/软件:

您好:

我已经通过将 MSP430F6779 MCU 连接到 MSP-TS430PEU128 目标插座板、然后将其连接到 MSP-FET 调试器来设置开发环境。

我目前正在使用 IAR Embedded Workbench 进行开发、目标波特率为 9600。 但是、我无法printf("hello")通过 UART 使用。

您能否告知是否需要任何其他设置、或者我是否忽略了关键配置?

任何帮助都将非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-TS430PEU128 是否为 TXD 或 RXD 等 UART 信号提供专用跳线? 或者、我是否需要使用跳线电缆手动为它们接线以建立 UART 连接?