This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:在断开并重新连接时进行器件连接

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1537584/msp430fr5969-make-device-connection-when-disconnected-and-reconnected

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:

我使用 Redhat Enterprise Linux 运行 Code Composer Studio。  我使用多个 LaunchPad、运行不同的软件并连接了这台机器。  如果我断开所有器件、并以不同的顺序重新连接它们、器件的连接名称将发生更改、我必须更新 targetconfigs.ccxml。  如何确保每次断开和重新连接器件时、都能使用相同的目标配置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、
    我的建议是以某种方式识别连接的每个器件、然后根据连接顺序编写脚本。 但是、我不知道我们有这样的示例。

    此致、

    Diego Abad