This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP 430 芯片编程器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1537305/msp-gang-msp-430-chip-programmer

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: C-GANG

工具/软件:

由于此模型 (MSP-GANG) 已停产、我们想知道可以使用哪个器件来替代此 编程器。 谢谢你。

 

目标芯片:  

混合 SIGNALMICROCONTROLLERS、MSP430FR2311IPW20、空白、闪存、3.75K、TSSOP20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以查看 C-GANG 编程器: https://www.ti.com/tool/C-GANG

    它与 MSP430 器件兼容。

    MSPM0 开发指南在第 47 页上提供了更多详细信息: https://www.ti.com/lit/slaaed1。 它适用于 MSPM0、但说明了 C-GANG 的引脚排列和 GUI 安装、这或许也为将其用于 MSP430 器件提供了一个合理的了解。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Shruti Shukla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的快速答复、

    我想知道在哪里可以获得/购买这款新的 C-GANG 编程器?  C-Gang 连接器的定义是否与 MSP 编程器的定义相同?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以通过此链接订购: https://www.ti.com/tool/C-GANG

    C-GANG 连接器具有一个可像 MSP-GANG 一样连接到编程器的电路板。 该电路板上的 TMS、TCK、VCC 和 GND 引脚将连接到 MSP430 上的调试引脚。  MSPM0 开发指南在第 47 页上提供了有关 C-GANG 连接的更多详细信息: https://www.ti.com/lit/slaaed1。 只要遵循引脚排列、它就应该正常工作。

    我希望这回答了你的问题;请告诉我是否需要作出任何其他澄清。

    此致、

    Shruti