This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430 BSL 编程的二次开发和商业用途

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1522582/msp430f5529-about-the-secondary-development-and-commercial-use-of-msp430-bsl-programming

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:

您好、  

我们现在希望开发一个可以使用 BSL  MSP430F5529 器件进行编程的商用 GUI、找到了以下信息和资源。

GITHUB - Howerd/MSP430_USB_GitHub Firmware_Updater

GitHub - Howerd/MSP430_USB_GUI.AND_BSL_LIB:使用 Firmware_Updater_ GUI 的 MSP430F5529 和类似 USB 固件更新器

MSPBSL_Scripter 3_04_00_02 - TI.com

MSP430_DLL 3_03_000_006 - TI.com

根据自述文件和相关文档、上述资源均由 TI 设计。 由于我们要开发的 GUI 是商用的、因此我想检查许可证以及我们是否可以根据上述资源 进行二次开发(例如直接调用 BSL430.DLL 以进行商业 GUI 开发)

如果我们不能这样做、我们可以怎样处理上述资源、或 在进行商业二次发展时、需要申报?

此致、

ZJY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiuan:

    让我先在内部讨论一下、然后再回到您的身边。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    谢谢你。 如果有任何回复、请联系我。

    此致、

    ZJY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry、

    您的内部讨论是否有任何回复?

    此致、

    ZJY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    有什么结果吗? 我们已经等了大约一个月。

    此致、

    ZJY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiuan、

    我道歉,因为 这需要一段时间与团队内部讨论,因为它涉及版权. 从我所收集的是下面的。

    源代码应包含 需要遵循的版权信息 、并且 BSL_Scripter 工具在您的清单文件中列为 TI 软件、应该可以随您的软件一起打包。

    谢谢您、

    Henry Nguyen