This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:Ausfall Mikrocontroller MSP430I2021TRHB

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1535051/msp430i2021-ausfall-mikrocontroller-msp430i2021trhb

部件号:MSP430I2021

工具/软件:

尊敬的先生或女士

为什么我没有收到关于主题 CS2831477 的电子邮件回复 —   Ausfall Mikrocontroller MSP430I2021TRHB

我通过电子邮件向您发送答案、但没有收到您的任何回复。

情况是、我们已经弄虚作假、需要任何清洗。

a Darren May Amahin 先生想在 2025 年 6 月 20 日起 5 天后向我们发出答复、但我们正在等待这一答复。

我们对这种情况非常失望、因为我们需要知道答案。

请以较高的优先级进行此操作。

此致

Gürcan Ergül μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gürcan、

    请分享此案例的信息。 您与谁沟通? 这是一个技术问题吗?

    请共享您发送到的电子邮件地址。 是否有任何与此案例相关的 E2E 主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给 support@ti.com 写了一封电子邮件 、我正在等待解决方案的回复。  

    需要讨论以下主题:

    我们遇到以下问题、即多个组件 MSP430I2021TRHB 出现故障。 我收到了以下文字:遗憾的是、在大量 MSP430I2021TRHB 微控制器上、引脚 19 上的输入和引脚 20 上的输出有缺陷。 由于我们遵循数据表中给出的规格、因此我们无法解释微控制器为何会损坏。 如果您能分析微控制器以便找出问题的根源、我们将不胜感激。 我们可以提前向您发送其中三个测试点。 我们应该如何继续?

    您能在这个过程中为我提供支持吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 问题的表现形式是什么? 您的意思是“引脚 19 上的输入和引脚 20 上的输出有缺陷“? 您能描述一下如何测试问题吗?
    2. 有多少 430 有问题? 您是在工厂测试还是客户故障分析中对其进行测试?
    3. 您位于哪个地区? 欧洲? 请分享地区/国家/地区信息、以便我可以在中包含相关支持。