This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-MSP430F5418 EP:功耗

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1538183/msp430f5438a-ep-power-consumption

器件型号:MSP430F5438A-MSP430F5438A EP

工具/软件:

查看该器件的功耗和电流消耗。 不太清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我认为数据表的第一页提供了一些有关器件在各种运行配置下的典型功耗的信息。  可以使用中的表进行更具体的功率计算  电气特性 。 您需要哪些功耗数据?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果闪存和 RAM 同时以 25MHz 模式执行、最大电流消耗是否为 14mA + 8mA = 22mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流消耗不会是累加的、因为这些测试是独立运行的。 在实际用例中、不会同时访问闪存和 RAM、访问时间在很大程度上取决于所运行的程序。 这些测试也不包括您可能需要的其他外设的功耗。