This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:建议的 DToF 选项差异

Guru**** 2932170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1538865/msp430fr5043-recommended-dtof-option-differences

器件型号:MSP430FR5043

工具/软件:

您好专家

能否请您与>=0.5usec 之间的“推荐 DToF 选项“差异分享一下、是否存在精度损失?

 

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

     由于 USS 库的开发历史、此处有两个选项。 在早期版本的 USS 库中、它只能在(+- 0.5*传感器周期)内处理流速、即所谓的 USS_Alg_dToF_USHawater Calculation_Option_。 稍后、该算法升级了、可以在没有限制的情况下求解流速、即  USS_Alg_dToF_Standalimation Calculation_Option_。 它只能提高处理高流速的能力、而不会影响精度。  

    此致、

    现金好