This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:MSP430F5437AIPN

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1538767/msp430f5437a-msp430f5437aipn

器件型号:MSP430F5437A
主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE

工具/软件:

您好的团队、

我们将 MSP430F5437AIPN MCU 用于低功耗模式、根据数据表、当器件处于关断模式时、其功耗必须为 0.1uA。 但实际上我们达到了 0.47uA。  

我们能否了解原因并提供建议、建议如何在关断模式下实现 0.1uA 的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是使用 EnergyTrace 还是使用电阻器进行测试? 这可能是由 GPIO 引脚中的某些浮动电源引起的?