This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:使用 python 和 EZfet 从定制测试板刷写器件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430F5528, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1538149/msp430fr6047-flashing-the-device-from-a-custom-test-board-using-python-and-ezfet

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528MSP-GANG、MSP-FET

工具/软件:

您好:

我想创建一个自定义编程和测试板、用于将固件刷写到 MSP430FR6047。 我当时考虑在 PCB 上集成 ezfet lite 的硬件。 这是否可取?是否有任何库通过 USB 链路使用 python 对器件进行编程? 我附上了我计划放置在电路板上的 ezfet 原理图。

请您告知此解决方案是否可行、或者我是否应该考虑任何替代方案。

谢谢

e2e.ti.com/.../eZ_2D00_FET-lite-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ezfet lite 可用于对 MSP430 MCU 进行编程。 但是、 在手中构建 ezfet lite 板后、只需检查、您是否有 MSP430F5528 的编程功能代码。 据我所知、此代码不是面向客户的开放源代码。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    我在此处从 TI 下载了 ez FET Lite 版本包 rev_1_10_20130712: msp430_ezFETLite 1_10_20130712 - TI.com

    看起来它包含启动并运行 ezfet 的所有内容? 您知道是否有允许我们使用 python 脚本刷写 MSP430 的库? 我们希望将其包含在我们正在构建的自动化测试工具中。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的。 这个链接似乎有效。 实际上、我认为我们没有 python 脚本的库。 这对我们来说不是一个常见的支持理由。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    您知道是否有任何推荐的方法来创建板载编程工具? 也许 ez FET 不是最佳解决方案。 本质上、我们希望创建一个 PCB、其中包含用于刷写 MSP430 芯片的硬件、使用某些软件可以通过 USB 控制该芯片。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我 认为 eZ-FET 是满足您要求的好方法。  对于编程工具、我们通常建议使用 成熟的编程工具、如 MSP-FET、MSP-GANG。 对于您的情况、我们实际上在自编译编程工具方面没有太多经验。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    MSP430 闪存器编程工具似乎具有一个可与 ezfet 配合使用的命令行界面。 我认为这可能对我所做的工作有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    哦、好的。 可以尝试使用 命令行界面。

    此致、

    现金好