This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:TA = 85°C 时的功率损耗

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1539058/msp430f5310-power-loss-at-ta-85c

器件型号:MSP430F5310

工具/软件:

您好的团队、

我的客户想知道 TA = 85°C 时最坏情况下的功率损耗

D/S 仅显示 TA = 25°C 时的电流

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、该器件仅在量产中经过@25c 的测试。  没有适用于 85°C 或任何其他温度的数据。