Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 工具/软件:
您好、
我正在使用 MSP430FR6047 板、其中包含 IQ 数学库、也有相应的文档。
我的问题是:
1.) 当我说数字的 IQ16 格式、然后根据 IQ Math 文档、整数部分为 16 位、小数部分为 16 位。 正确吗?
2.) 但我已经看到、如果数字采用 IQ16 格式、那么要获得实际数字、我只需将 IQ16 格式的数字除以 2^16 或右移除以 16。 没关系吗?
3.) 以上两点就需要 IQ 数学库而言相互冲突。
此致、
Anup Kumar。