This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:利用 MSP430FR6989 上的 MSP430FRBOOT 1_03_00_00

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP-EXP430FR6989, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1539968/msp-exp430fr6989-utilizing-the-msp430frboot-1_03_00_00-on-the-msp430fr6989

器件型号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他部分:MSP430FR6989MSP430FR5969

工具/软件:

我有 MSP-EXP430FR6989 开发套件、并研究了如何设置它、以便可以利用引导加载程序通过 UART 连接更新软件。  在我研究示例时、我遇到了 MSP430FRBoot 1_03_00_00。  MSP430FR5969 芯片与 MSP430FR6989 非常相似、因此我很好奇在使用我的开发套件的代码时是否存在任何具体的限制或限制。  我还在更改列表上看到此示例封装中有 MSP430FR6989 的代码示例、但被删除了。  为什么删除了它、代码是否仍然可用?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    FR5969 和 FR6989 在软件方面应非常相似。 只需注意每个器件支持哪些外设。 比如 FR6989 支持 ESI 接口、而 FR5969 不支持该接口。  

    此致、

    现金好