This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:MSP430 GUI

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020, MSP430I2021, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1540148/msp430i2021-msp430-gui

部件号:MSP430I2021
主题中讨论的其他部分:MSP430I2020MSP-GANG、MSP-FET

工具/软件:

尊敬的专家:

我们使用了用于 MSP430 的 GUI 开发软件、发现该软件似乎不支持具有 1KB RAM 的 MSP430I2020。 该软件中生成的 MSP430I2021 代码是否可用于 MSP430I2020?  

此外、MSP430 系列似乎并不支持 XDS110。 我是否必须使用 MSP-FET 和 MSP-GANG? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、

    如果客户希望将代码放入 MSP430I2020 中、则需要从工程中删除部分函数。 例如通信协议。 我们的一些客户使 IT 取得了成功。

    要对 MSP430 进行编程、不能选择 XDS110。 您可以选择在  MSP-EXP430G2ET 等 LaunchPad 上使用 MSP-FET 或 eZ-FET

    Eason