This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:MSP430F5419AIPZR

Guru**** 2532630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1539171/msp430f5419a-msp430f5419aipzr

器件型号:MSP430F5419A

工具/软件:

尊敬的团队

我是否可以知道、真空密封标签上的 LBL 与卷盘体标签上的 LBL 之间的区别是正常的?  一个是 4A、另一个是 14A。

为什么会导致这种情况?  

您的回复将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你有这两个标签的图片吗? 我们可以根据这一点在内部进行检查。

    此致、

    现金好