This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-ZERO-CODE-STUDIO:Misra C

Guru**** 2535470 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-ZERO-CODE-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1532582/msp-zero-code-studio-misra-c

部件号:MSP-ZERO-CODE-STUDIO


工具/软件:

您好团队

通过 Zero Code Studio 生成代码应符合 MISRA C?

此致、

Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    我不确定是这样、但请咨询软件开发人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shoo,

    根据我们的 SW 工程师、我们目前尚未针对零代码认证 MISRA 合规性。  目前没有这样做的时间表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    如果生成的代码符合 MISRA 或 CERT 标准、则此工具在汽车领域是不可接受的。

    这是 OEM 强制要求。 请计划让认证或合规能力强。

    此致、

    Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    我会将这些信息反馈给团队