This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2533:MSP430G2533

Guru**** 2531580 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1529152/msp430g2533-msp430g2533

器件型号:MSP430G2533


工具/软件:

您好:

我正在使用 MSP430G2533 微控制器、我对这款微控制器在 JTAG 保险丝熔断后的行为有疑问。 具体而言、我想知道:

  1. 一旦 JTAG 保险丝熔断、是否可以使用引导加载程序 (BSL) 通信接口来访问外设寄存器?
  2. 如果可以访问 BSL、如何实现这一点? 请提供详细说明该过程的任何步骤、配置或文档。
  3. 在这种情况下使用 BSL 时、我是否应该了解任何特定的限制或条件?
  4. 在 JTAG 保险丝熔断后、是否需要任何其他安全注意事项或配置来启用 BSL 访问?

如果您能提供任何详细的技术指导或文档参考、我将不胜感激。

感谢您的帮助。

此致、

Kevin。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、  

    感谢您联系我们。 关于使用 BSL 通信访问存储器的问题、是的、即使 JTAG 保险丝熔断、这也可以作为另一种方法来实现。 关于文档和技术知识、我强烈建议您参考 下面链接的 MSP430G2xx  用户指南的第 331 页以及 MSP430Tm 闪存器件引导加载程序 (BSL) 用户指南。 这些文档应阐明有关将 BSL 作为不同访问方法运行的任何掩码。 如果您以后还有其他问题、请告诉我!  

    MSP430F2xx、MSP430G2xx 系列用户指南(修订版 K): https://www.ti.com/lit/ug/slau144k/slau144k.pdf?、ts = 1750263516275&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP430G2533

    MSP430TM 闪存器件引导加载程序 (ts) 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slau319af/slau319af.pdf?Bootloader=1750263682753&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fug%252Fslau144k%252Fslau144k.pdf%253Fts%253D1750263516275%2526ref_url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ti.com%25252Fproduct%25252FMSP430G2533

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jojo、

    感谢您的及时回复和提供文档。 我已经审阅了您所附的文件、但我发现这些信息非常高级和通用。

    我特别想要获取与 MSP430G2533 微控制器相关的详细指导、尤其是关于在 JTAG 保险丝熔断后使用引导加载程序 (BSL) 通信接口来访问外设寄存器的指导。 您能否提供更具体的信息、或引导我获取专门与此器件型号相关的资源?

    非常感谢您在提供特定器件的详细信息方面提供的帮助。

    感谢您的持续支持。

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、  

    感谢您提供这些信息。 然而、MSP430G2533 遵循以下协议部分:  引导加载程序协议–1xx、2xx 和 4xx 系列。 这一点在第 4 页的“特性“部分得到确认:选中 G2xx3 与 1xx、2xx 与 4xx 协议交叉点的复选框。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jojo、

    感谢您的答复。 感谢大家确认、JTAG 保险丝熔断后、可以通过 MSP430G2533 上的引导加载程序 (BSL) 访问外设寄存器。

    我现在有兴趣了解 FlashPro 430 是否可以用于此目的。 具体来说、是否可以使用 FlashPro 430 来促进 BSL 通信以访问 MSP430G2533 上的外设寄存器?

    如果可能、您能否提供有关相关设置和流程的指导或文档?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、  

    非常欢迎您。 此外、对于 FlashPro 430、该编程仅用于对 MSP430Fxx 系列微控制器进行编程。 请在下面找到该器件的用户手册:  

    FlashPro 430 用户手册: https://elmicro.com/files/elprotronic/manual-flashpro430.pdf

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jojo、

    感谢您的答复。

    目前、我正在使用 FlashPro 430 工具通过 JTAG 和 BSL 将十六进制映像刷写到 MSP430G2533 中。 我还有几个问题:

    1. FlashPro 430 工具是否可用于通过 BSL 访问外设(例如控制 LED 的寄存器)?
    2. 如果是、您能否提供有关如何通过 BSL 使用 FlashPro 430 工具访问外设(例如控制 LED)的示例或文档?
    3. 为此、我需要通过 FlashPro 430 发送的数据块的格式是什么?

    非常感谢您在提供详细说明、示例或相关文档方面提供的帮助、因为这将帮助我们更好地了解 FlashPro 430 在这种情况下的功能。

    感谢您的持续支持。

    此致、
    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、  

    感谢您提供此信息。 然而、根据我在上一封回复中提供的用户指南、FlashPro  430 用于对 MSP430Fxx 系列微控制器而不是 G 系列微控制器进行编程。 如果您对 FlashPro 430 器件本身的使用有其他疑问、  请发送电子邮件至 info@elprotronic.com 以了解其功能信息。 如果您还有其他相关问题、请告诉我!  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、  

    希望大家都好。 不过、只需办理入住手续、以核实是否需要在这方面提供进一步的协助。  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jojo:

    非常感谢您的关注和帮助。

    我已经联系了 Elprotronic、他们就该问题提供了进一步的指导。 感谢您提供的所有支持。

    再次感谢您。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是最受欢迎的凯文! 祝您今天过得愉快!  

    此致、Jojo