This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:将外部存储器连接到 MSP430F6779IPZ

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1541150/msp430f6779-interfacing-external-memory-to-msp430f6779ipz

器件型号:MSP430F6779


工具/软件:

您好、

从事的工程需要运行一个需要超过 512KB 闪存的应用程序(由 MSP430 微控制器内部提供)。 是否可以主要使用外部闪存存储器来存储 程序并将其附加到内部 RAM 以进行执行? 此外、PLS 还建议了与此相关的一些应用/参考设计(如果有)。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为不可能这样做。 外部存储器通常用作数据存储。 它不用于保存应用程序代码。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    此致、
    Vishnu