This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:用于 BOOSTXL-EDUMKII 的软件

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, BOOSTXL-EDUMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1542017/lp-mspm0g3507-software-for-boostxl-edumkii

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-EDUMKII

工具/软件:

您好、

BOOSTXL-EDUMKII 是否有使用 Code Composer Studio 与 LP-MSPM0G3507 配合使用的软件包? 否则、是否可以将 MSP432 LaunchPad 的 EDUMKII 软件移植到 MSPM0?

谢谢、

Lance Halsted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有 基于 MSPM0 器件的 BOOSTXL-EDUMKII 软件包。 我们可以与团队记录此要求和反馈、并讨论其优先级。

    此致、

    现金好