This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:在活动调试期间不触发 DMA 中断

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1541883/msp430fr6007-dma-interrupt-not-triggered-during-active-debugging

器件型号:MSP430FR6007
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:

我目前面临着 DMA 中断的问题。  当正常运行固件(无调试)时、会触发 DMA 中断、一切都按预期运行。  但是、当我使用 MSP-FET 闪存仿真工具启动活动调试会话时、DMA 中断就会启动  不会  触发状态。

是否有任何可能影响 DMA 中断处理的调试设置?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我也在我身边试过。 似乎它不支持以某种方式调试 DMA 中断。  

    此致、

    现金好