This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:自复位的频率

Guru**** 2508145 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1541424/msp430fr5969-sp-frequency-of-self-reset-sees

器件型号:MSP430FR5969-SP


工具/软件:

您好、

我只是想详细解释我对 本部分的 SEE 测试报告的解释。 表 12 似乎意味着 LEO (ISS) 轨道中的 MSP430FR5969-SP 将无法控制地断电并每 1.02e-1 年或每~36 天重新启动一次。 这是正确的解释吗? 对于不打算同时运行 MSP430 的任务、我担心这种情况的频率有多高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为您的理解是正确的。 由于采用了  事件之间的平均时间  1.02e-1 年。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao11 TI 是否可以估算自主重启需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据数据表、MCU 的重启时间应小于 350us。  

    此致、

    现金好