This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5638:用于复位 MCU 并测试 MSP-FET 的 MSP-FET CCS 和命令行选项

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5638, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1540041/msp430f5638-msp-fet-ccs-and-command-line-options-to-reset-mcu-and-test-msp-fet

部件号:MSP430F5638
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:

使用 MSP430F5638 和 MSP432P401R 的定制 SBC。 通常、两个 MCU 上的代码都运行良好。 已尝试从 430 SPI (3 引脚+作为 GPIO CS 的 STE) 发送到 432 SPI(4 引脚)、可能已炸好 430!

使用 CCS 版本 12.8.1.00005. CCS 中提供了哪些工具用于 MSP-FET 以及命令行 — 尝试复位 430、至少确认 MSP-FET 正常工作?

我在 CCS 中找到了类似的 XDS110 工具、路径为 C:\ti\ccs1230\ccs\ccs_base\common\uscif\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 CCS 中没有集成 MSP-FET 的工具。 如果要复位 MCU、CCS 调试界面中应该有 RESET DEVICE 按钮。  

    为了调试 SPI 通信问题、我建议首先使用逻辑分析仪捕获 SPI 信号、以检查总线上是否有任何问题。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 430 SPI 总线上使用了示波器、在这次崩溃之前工作正常。 下面是当前 430 MSP-FET 错误消息。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我以前没有遇到这种问题。 XML 文件在工程中似乎已损坏。 我建议使用不同的工程进行调试、并测试 MSP-FET 是否可以正常工作。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天我尝试了不同的 PCB、不同的 MSP-FET、不同的 USB 端口 — 它们都可用于不同的工程。 这个特定的 CCS 工程在锁定时运行、肯定已损坏。 在任何 PCB 上运行。 症状是项目未显示在“运行|加载“列表中、并显示上面的错误消息。

    将创建损坏工程的新版本。 并尝试 在调试模式下在可能无法正常工作的 PCB 的 MSP430 上运行工程、看看它是否还在那里、LCD 是否为空白的白色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了这个问题。 我使用了几个不同的 PCB 支架来进行组装/返工/硬件软件开发测试。 所有都运行良好多年,我移除了 PCB 支架并重新运行了相同的问题 PCB ,并能够从不同的项目加载和运行代码。 我必须重新创建损坏的工程、它现在在同一 PCB 上运行良好。

    此支架使用弹簧加载柱、在夹持表面的顶部和底部使用绝缘塑料垫圈。 它们看起来都很好,并且柱是涂层金属 — 没有可见的裸金属。 也只需使用欧姆表和接线柱读数为开路即可。