This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2121:CCS 在 2025 年构建所有配置

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1544938/msp430f2121-ccs-build-all-configurations-in-2025

器件型号:MSP430F2121


工具/软件:

您好:

当前版本的 CCS 是否删除了以下链接的功能? 我的问题与问题中列出的问题相同、但它似乎在 CCS20.2.0 中不存在

 CCS 构建所有配置 

此致、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    另一个 E2E 中的 CCS 版本为 v12、即基于 Eclipse 的 CCS IDE。 在 CCS v20 中、您可以通过导航到进行所有编译 工程 按钮、然后点击 全部构建 。 如果这是您想要的、请告诉我。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我选择 Build All 时、它仅针对活动配置进行编译、但我对为所有配置进行编译感兴趣(在我的例子中,我有大约~100 种配置,因此单独选择这些配置会很耗时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我看、我将继续查看此功能是否从 v12 延续到 v20。

    同时、如果您立即需要权变措施、我建议您下载 CCS v12 并利用构建所有配置的功能。

    我会在发现 CCS v20 是否提供该功能后立即回复您。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我想就此问题向您提供最新信息。 我已经意识到 CCS v20 目前不提供此功能、但未来的版本将解决此功能。 至于何时会发布,这是我不知道的。 很抱歉给您带来不便。 我希望目前的解决办法已经足够了。

    此致、

    Owen