This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 电压错误

Guru**** 2530280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1544347/msp-fet-msp-fet-voltage-error

器件型号:MSP-FET
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

我购买了 MSP-FTE 来烧录 MSP430G2452IPW14R、但会显示以下消息:msp430:Error initializing:USB FET 的电压 1140 值不正确/不允许。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请先检查您的 USB 电压、根据错误日志、MSP-FET 检测到 USB 电源电压为 1.14V。

    在设备已连接并断开连接的情况下检查电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我验证了电压为 3.3V。
    我将引脚 (MSP-FET 的 11 个连接到微控制器的引脚 10、MSP-FET 的引脚 7 连接到微控制器的引脚 10。 MSP-FET 的引脚 9 连接至外部电源的 GND)。
    我将使用微控制器的外部电源。
    不过、MSP-FET(尽管是新的)仍然不起作用。 它显示错误:连接到目标时出错: 未知设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不过、MSP-FET(尽管是新的)仍然无法正常工作。 它显示错误:连接到目标时出错: 未知设备

    这通常是由连接无法稳定造成的。

    您可以参考以下原因:

    1.检查接口:SBW 或 JTAG。

    2.检查 MSP430 电源引脚的电压。

    3.检查 MSP430 和 MSP-FET 之间的连接。

    4.之前是否有固件下载到 MSP430? 高频导致 MSP430 复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了上面提到的所有项目、没有发现任何问题。
    这些电缆是新电缆(随 MSP-FTE 提供)。
    经测试的 MSP430s 从未被烧录。
    实际上、MSP-FET 似乎不起作用。
    我是否可以更新 MSP-FET 以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何可以更新 MSP-FET 的固件可以解决此问题?

    当尝试从 Uniflash 或在线 Uniflash 下载固件时、如果 MSP-FET 需要更新固件、将显示更新请求。

    以下是 MSP-FET 恢复方法:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau647o/slau647o.pdf

    5.6.5.3 MSP-FET HID 冷启动