This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1120-90:BOOSTXTL-CC1120 寄存器写入问题、与 MSP430 相关

Guru**** 2924960 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, BOOSTXL-CC1120-90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1543160/boostxl-cc1120-90-boostxtl-cc1120-register-writing-issues-with-msp430

部件号:BOOSTXL-CC1120-90
主题中讨论的其他部件:CC1120

工具/软件:

我正在使用连接到 BoostXL-CC1120-90 的 MSP-EXP430FF3329 开发一个程序、以发送 sigfox 数据包。 我在使用 CC1120 的 SPI 接口来配置其寄存器时遇到问题。 我将使用  swra493.pdf 及其 LaunchPad 演示代码作为参考、并使用 saleae 分析仪来监控 发送的信号。 为了测试寄存器写入情况、我尝试使用与 LaunchPad 演示相同的设置来配置电路板。 写入配置寄存器后、我读回所有寄存器、没有任何变化。 我编辑了 LaunchPad 演示、在写入后读回其寄存器、但它们也没有更改。 LaunchPad 演示是否仍是最新的吗? 如果没有、则说明寄存器控制发生了什么变化。 我的寄存器读取似乎正常工作、因为它通常会拉回默认寄存器值。 我在写这封信的时候附上了一张我捕获的萨雷阿的照片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是从 MSP 向 CC 器件发送 SPI 数据包、还是从 MSP 向 CC 器件发送 SPI 数据包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将从 MSP 发送到 CC 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、从 MSP 的角度来看、它看起来就像在发送 SPI 命令一样、可以查看 SWRA492、看看这是否为电路板配置提供了任何帮助。 我不是 CC 器件运行方面的专家、因此恐怕我在这方面不会提供太多帮助? 添加到无线组中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    该图有点令人困惑、启用了多个 SPI 分析仪、通道 1 和通道 2 上都有 MISO 和 MOSI。 不过、根据数据、我假设通道 1 为 MISO、通道 2 为 MOSI。 传输数据时 CHIP_RDYn (MISO 的位 7) 为低电平、因此 CC1120 应接收您正在发送的数据。

    您能否通过器件启动过程中的 SPI 写入和读取操作共享 saleae 文件?

    启动后是否通过选通命令 (SRES) 进行复位?