This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:msp430f5132

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00121, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1545973/msp430f5132-msp430f5132

器件型号:MSP430F5132
主题:UCC27517 中讨论的其他部件

工具/软件:

在 TIDA-00121 设计中、

U2 -UCC27517DBV 应通过电源接地接地、但在原理图中、它与您的建议不同、它应该是这样的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我会检查一下、稍后再回复您

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    UCC27517 是 单通道栅极驱动器。 让我们与专家核实一下这个问题。 谢谢