This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:将 CCS v20.2 刻录到 G3507 后、按 F5、然后继续、它会卡在此屏幕上、不会显示错误所在。

Guru**** 2933270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1547014/lp-mspm0g3507-after-burning-ccs-v20-2-to-the-g3507-pressing-f5-and-then-continue-it-gets-stuck-on-this-screen-and-does-not-show-where-the-bug-is

器件型号:LP-MSPM0G3507


工具/软件:

将 CCS v20.2 刻录到 G3507 后、按 F5、然后继续、它会卡住此屏幕、不会显示错误所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyu:

    您可以点击左侧的第四个图标、看看是否可以在这里看到调试界面。  

    此致、

    Pengfei