This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MCU018

Guru**** 2547720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1545932/msp430fr6047-mcu018

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

您好、

我正在使用具有 MSP430FR6047 并连接了流量管的 TI 板。 问题在于参考表读取恒定流速时、例如 500LPH 或 0LPH。 TI 电路板的读数为 480LPH 足够精细、但在几秒钟内、它开始读数约为 10000LPH。 在分析所有参数后、观察到 ADC 采样本身具有如此大的相移。

可能的原因是什么?

谢谢、

Anup Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    让我咨询我们的 USS 专家、并获取反馈。

    此致

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anup:

     “ADC 采样本身具有如此大的相移。“ 您是否有任何 ADC 采集数据可与好坏数据共享? 观察到此问题时、您还可以在 GUI 中共享波形数据。 这将有助于我们更深入地了解您的问题。  

    此致、

    现金好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定是什么导致 ADC 采集数据发生变化、 但我建议先使用较低的增益设置、例如–6.5dB、较低的激励脉冲数(如 12 个脉冲)。 然后检查是否仍然发现问题。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、  

    当前我使用了 25 个脉冲、增益 1dB、采样频率= 4MHz、捕获持续时间为 40 微秒 传输频率= 1MHz。 UPS & DNS GAP 3000 微秒、 UPS0 & UPS1 GAP 1000 毫秒

    现在、我将使用您提到的设置进行测试。

    这个问题是随机的,有时不会发生一整天,但有时它是非常频繁的。

    此致、

    Anup Kumar。