This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-3P-SEARCH:关于 MSPM33C321AQPMRQ1 的 MCAL 软件包

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1546405/msp-3p-search-regarding-mcal-package-for-mspm33c321aqpmrq1

器件型号:MSP-3P-SEARCH


工具/软件:

您好团队:

我们的一位客户申请在 Cortex -M33 MCU 芯片“MSPM33C321AQPMRQ1"上“上进行 MCAL 集成。

我们对此没有什么疑问

由于我们在 TI 网站上找不到该芯片的详细信息、因此该芯片是否可供使用?

如果芯片可用、我们是否在此硬件上开发了 Autosar MCAL。 如果是、请告知我们如何访问以及使用哪个版本?

您能告诉我们我们的问题的详细信息吗?

谢谢你。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    目前、 MSPM33C321AQPMRQ1 器件尚未上市。 有关此 M33 器件的采样时间、您可以联系当地支持团队。

    至于 MCAL 支持、我们的开发计划中包含适用于 M33 的 MCAL、但此处没有详细时间表。 您是否还可以联系当地支持团队并提供请求的业务信息?

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Pengfei Xie 、

    感谢您发送编修。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  、

    目前、我们没有任何与此主题相关的本地支持团队

    您能否告诉我们联系点、了解更多详细信息。  

    此致、

    Pradeep R