This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:用于 EVM430-FR6047 评估板的流量计校准设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1547065/evm430-fr6047-flowmeter-calibration-setup-for-usage-of-evm430-fr6047-evaluation-board

器件型号:EVM430-FR6047


工具/软件:

e2e.ti.com/.../Flowmeter-Setup-Proposal.pptx

尊敬的、

我们是主修研究的学生、首次将 TI 的评估板 EVM430-FR6047 +超声波换能器用于我们的研究项目、以准确测量室温和室压条件下的水流。 为了在机构实验室环境中使用评估板+超声波传感器、我们构建了内部实验室样本流量计校准设置、我们想与您核实下面 MS 功率点演示文稿(幻灯片 1 和 2)中随附的此设置是否正确、以便使用评估板+超声波传感器设置(根据 TI 的建议)。

该设置的基本目的是在流量传感器(水位检测传感器和水下水位检测传感器)和自动水位控制器之间保持容器中的水位高度恒定。 保持容器中的水位恒定可确保通过连接到一对超声波换能器和 EVM 板的管道的流速一致、从而测量水流速。 如果水降至水下液位检测传感器以下、直流电机泵会开始将水冲洗进入容器、如果水升至高于水位检测传感器、则直流电机泵会停止泵水。  

请帮助我们查看随附的流量校准设置、如果构建的设置存在任何缺点或缺陷、请告知我们。 如果您对水流校准设置有任何其他疑问、欢迎返回给我们。

急切地等待您的宝贵回应。

谢谢、谨致问候、

Kaushik Sengupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我和我们的 USS 专家一起征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kaushik:

    我建议在下面添加一个额外的阀门。 在进行性能测试之前、务必在测试部分注满水。 我还建议在此测试设置中添加一个高性能参考表。

    此致、

    现金好