This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:闪存代码区域发生了罕见、意外的擦除和修改

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1548157/msp430f2618-flash-code-area-is-experiencing-rare-unexpected-erasures-and-modifications

器件型号:MSP430F2618


工具/软件:


我们在微控制系统中使用 MSP430F2618 芯片。 开机初始化后、系统从 InfoB 和 InfoD 读取数据作为操作参数。 一旦系统稳定、这些段将被擦除并重新写入、以便在下一次下电上电时使用。

目前、我们遇到了闪存代码区域发生罕见、意外擦除和修改的问题。 我们想咨询:哪些情况可能会导致此类异常闪存擦除或修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    闪存意外修改的一个可能原因是电压电源不稳定。 可以检查电源是否稳定。

    此问题是否总是发生、是否也会在具有相同固件的其他电路板中发生?