This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:USS 链路问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1546934/msp430fr5043-uss-link-problem

器件型号:MSP430FR5043


工具/软件:

尊敬的 E2E:

通过 USS 软件链接 MSP430FR5043 后、请求更新失败。

USS 显示错误:

如何解决该问题?

顺便说一下、在 MSP430FR5043EVM_USS_USS_MSP430FR5043EVM 中 Gas_Demo:

“iq16Temperature" 是“是输出的原始数据吗? 在几秒内完成的吗?

如何自定义修改 “iq16VolumeFlowRate"中“中的“r"?“?

  tiduej6a.pdf 中的 pic

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    让我和我们的 USS 专家一起征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    错误代码 22 通常是由参数设置不当引起的。 请使用默认演示工程对 MCU 进行编程、以解决此问题。  

     iq16Temperature 是一个 IQ16 格式的数据。 您需要将其转换为物理意义。 以 IQ16 0x400 为例、0x400 = 0d1024 = 1024/2^16 = 0.015625。  

    R 已包含在仪表常量值中。 您可以直接修改流量计常数值来计算体积流速。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    思考!