This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:主题:关于 Vinr1/Vinr2 限制和 PGA 增益影响的阐述

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1547745/msp430fr6047-subject-clarification-on-vinr1-vinr2-limits-and-pga-gain-effects

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

我想了解的作用 Vinr1. Vinr2 。 根据我的理解、这些是的差分模拟输入 PGA(可编程增益放大器)

  1. 在器件方框图的上下文中、Vinr1 和 Vinr2 具体指的是什么?

  2. 如果差分信号超过器件的允许范围、尤其是当输入信号超过时、会发生什么情况 1000mVpp (峰峰值)? 这是使 PGA 饱和还是影响 ADC 精度?

  3. 我观察到以下行为:

    • 使用时 PGA 增益为 0.1dB 我明白了 随机、高读数(例如 4000 LPH) AT 零流速

    • 从而将 PGA 增益降低至 –2.3dB 校正此行为并提供稳定、接近于零的读数。

请您澄清一下:

  • Vinr1/Vinr2 是否受 PGA 增益设置的影响?

  • PGA 增益是否仅影响 反相输入 或也对施加限制 输入信号电平

  • 是否由于超过所选增益设置允许的 Vinr1/Vinr2 输入范围而导致不稳定行为?

    在 另一张图像中、提到我们可以更改输入 VPP、无需 PG 偏置 、但在其他地方、它指出输入仅限于 800mVpp 。 能否通过调整来修改此限制 偏置电压?在 BAIS 限制范围内、Vinr1 的重要性如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.我不知道如何解释更多关于这个 Vinr1/2。 这只是输入信号进入 PGA 之前的一个限制。 它不受 PGA 增益设置的影响。 PGA 增益仅与 PGA 输出相关。  

    2.  如果差分信号超出设备允许的范围,可能会损坏 PGA 模块。 我们不建议这样做。 通常会得到削波信号。  

    3.可能是由于裁剪问题引起的。 最好使用低增益设置。  

    您可以在软件中设置偏置电压。 它只是用于避免损坏 PGA。  

    此致、

    现金好