This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE231:是否有 MSP430 或其他 TI 处理器无法对其闪存进行写入操作?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1548109/msp430afe231-are-there-msp430-or-other-ti-processors-that-cannot-write-to-their-flash

部件号:MSP430AFE231


工具/软件:

对于我正在设计的新系统、我需要一个小型微控制器(MSP430AFE231 是理想选择)。  问题在于、其要求之一是无法写入自身的闪存。

TI 是否有一个具有(缺乏)功能的任何风味的小型微控制器?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    抱歉、我与您的问题有点困惑、所以您想在从出厂时在其闪存中找到一个具有固定代码的微控制器、没有人可以对其进行修改、或者您想找到一个可以将代码写入闪存的微控制器、完成开发后您没有其他人修改闪存、想要执行闪存写保护?

    您想要哪种微控制器、能详细解释一下吗?

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Janz

    是的、您已经更清楚地说明了我想要什么。  闪存写保护。  

    加载代码后、我想防止闪存被程序修改。  一些 Microchip 器件具有可设置的配置位、可防止对闪存进行任何修改、直到执行批量擦除。  这就是我在此应用中需要完成的操作。

    否则、AFE 231 理想。  高分辨率 ADC、SPI/I2C 等

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以锁定 JTAG(和密码保护 BSL)、但器件上的代码始终能够写入闪存。 因为您控制了这些代码、所以这似乎不是问题。

    写入闪存不是偶然发生的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相当正确。  我现在正在追求这条逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您可以尝试了解 M0 器件。 它通过设置 NONMAIN 中的寄存器来提供写保护功能。 通过写保护、它会保护闪存、并且在您完成代码开发后不允许任何人向其中写入代码。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Janz。  这正是我所需要的。  谢谢!

    John