This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:是否有可实现低通和带通滤波器的低功耗 MCU?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1549365/msp430fr6007-are-there-low-power-mcus-that-can-implement-low-pass-and-band-pass-filters

器件型号:MSP430FR6007
主题中讨论的其他部件:TMS320VC5502

工具/软件:

大家好!

TMS320VC5502 DSP 用于将声音转换为 AD 并实现低通滤波器和带通滤波器。
由于这款产品很旧、我们正在考虑使用新产品。  
如果可能、低电流消耗是不错的、因为它是由电池驱动的。

相关主题推荐的 OMAP 和 MSP430。
不能从供应角度采用 OMAP。

是否可以在 MSP430 中实现与 TMS320VC5502 相同级别的低通和带通滤波器?
此外、是否可以在 MSPM0G 等软件库中实现该功能?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以首先查看 MSP430 的 DSPLIB。